トランジスタはデジタルスイッチとしてどれくらい速く動作できるのでしょうか?


APDahlen Applications Engineer

トランジスタのスイッチング速度は、飽和状態によって大きく左右されます。本稿および関連動画では、Bakerクランプを用いて、2N3904 トランジスタのターンオフ時間を0.4µsから0.05µsへ短縮する方法を紹介します。Bakerクランプは、飽和状態のトランジスタにおける電荷蓄積機構を直感的に理解できる、定番のトランジスタ回路です。ショットキーダイオードを使用することで、実装が容易になります。

初心者は、トランジスタのデジタルスイッチング速度は電流利得帯域幅積によって決まると誤解しがちです。例えば、ごく一般的な 2N3904 は300MHz(周期0.003µs)のfTを備えています。しかし、単純なスイッチング回路では、その動作速度はこれより約2桁(約100倍)遅くなります。Bakerクランプを用いると1桁程度改善できますが、それでもfTには到底及びません。これは、fTがトランジスタの線形動作領域における小信号特性であることを改めて示しています。fTを、飽和状態や飽和状態近傍で動作するトランジスタの電荷蓄積ダイナミクスと混同してはいけません。「小信号」とは、トランジスタの静止動作点近傍での動作を表すことを思い出してください。

デジタルスイッチング回路では、「静止動作点」という用語には意味がありません。

主なポイント

  • ショットキーダイオード BAT46トランジスタ 2N3904 を用いて、機能するBakerクランプが構成できます。
  • メリット: Bakerクランプを使用することで、ターンオフ時間を大幅に短縮できます。
  • トレードオフ: トランジスタは準飽和状態になります。VCEはゼロ近傍ではなく、約0.3V DC(ショットキーダイオード1個分の順方向電圧降下)となります。

最終更新日: 2026年6月7日

Bakerクランプの動作原理

Bakerクランプの回路図を図1に示します。この回路を特徴づける要素は、トランジスタのベースとコレクタの間に接続されたショットキーダイオード BAT46 です。動作を理解するために、トランジスタのベースノードについて考えてみましょう。ここでは、次の2つの要因が競合しています。

  • 教科書的には、VBEは約0.6 V DCです。
  • ダイオード BAT46 は、トランジスタのコレクタ電圧が十分低下してクランプが順方向バイアスされると導通します。正確に言うと、VCEがVBEからショットキーダイオード1個分の順方向電圧降下を差し引いた値より低くなると導通します。

これらをまとめると、ダイオード BAT46 が、本来であればトランジスタを完全に飽和させるベース電流を奪うため、トランジスタは完全にはオンにならないことが分かります。その結果、出力電圧は、おおよそショットキーダイオードの順方向電圧降下によって決まります。厳密には、負荷に印加される電圧はVS − VCEとなります。

なお、ショットキーダイオードは、1N4148 のような一般的なダイオードと比べて順方向電圧降下が低いため、駆動トランジスタのVCEをより低くできるという明確な利点があります。

図1: 2N3904 トランジスタと BAT46 ダイオードを使用したBakerクランプの回路図

Bakerクランプはフィードバック回路です

Bakerクランプは、フィードバック回路として説明するのが最も適切です。トランジスタのコレクタ電圧は、ダイオード BAT46 を介してベースへフィードバックされます。また、この回路は非線形フィードバック回路でもあります。クランプ機構はダイオードが順方向バイアスされた場合にのみ動作するためです。これは、VCEが1V DC未満のクランプ電圧に近づいたときにのみ発生します。

あらゆるフィードバック機構と同様に、この回路は発振しやすくなります。しかし、動画1に示すブレッドボードの構成ではリンギングは観測されませんでした。

動画1: 著者のAPDahlen氏がBakerクランプを説明します。動画では、ブレッドボード上に組んだ 2N3904 トランジスタ回路を用い、オシロスコープで波形をリアルタイムに観測しながら実演しています。オシロスコープには、2N3904 トランジスタのターンオフ遅延が約0.4µsであること、それはBakerクランプを追加することにより0.05µsまで短縮されることが示されています。

Bakerクランプが準飽和状態を実現します

半導体理論の詳細には立ち入りませんが、飽和したトランジスタではベース領域に電荷が蓄積されることが知られています。トランジスタがターンオフするには、まずその電荷を掃き出さなければなりません。この電荷を除去するには時間がかかるため、動画1の冒頭で示した0.4µsの遅延が生じます。

Bakerクランプは、トランジスタが深い飽和状態に入ることを防ぎます。深い飽和状態にならなければ、ベースに蓄積される電荷も少なくなります。その結果、トランジスタはより速くターンオフできます。

おわりに

Bakerクランプは、トランジスタを理解するための重要な通過点です。飽和と非飽和の境界にある中間的な動作状態を理解せずに、この概念を本当に理解したと言えるでしょうか。

著者について

Aaron Dahlen氏、元米国沿岸警備隊(USCG)少佐(LCDR)は、シーフリバーフォールズにあるDigiKeyのシニアアプリケーションエンジニアを務めています。エレクトロニクスおよび産業オートメーションに関する彼の知識と経験は、技術者およびエンジニアとして従事した27年間の軍歴と、その後10年以上にわたる教育経験を通じて培われました。

Dahlen氏は、ミネソタ州立大学マンケート校で電気工学修士号(MSEE)を取得しています。また、ABET認定を受けた電気工学プログラムで教鞭を執ったほか、電子工学技術プログラムのコーディネーターを務め、軍の技術者に対して部品レベルの修理技術を指導してきました。

現在は、ミネソタ州北部の故郷へ戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。彼の物語はこちらからお読みください。




オリジナル・ソース(English)