バナナプラグ は、圧着、ねじ、はんだ付け、はんだ付けなしなど、さまざまな方法で組み立てることができます。よく、2つの組み立て方法の違いの質問を受けます。この記事では、プラグ J460-ND を組み立てる2つの方法、つまり、はんだ付けと、はんだ付けなしのアセンブリについて紹介します。
はんだ付けしない場合の組み立て方法
- テストリード(ワイヤ)を約1インチ剥がしてください。
- 剥がした部分をプラグの穴に通します。次に、ワイヤーの残りの部分をプラグの下の狭い部分に巻き付けます。
- 最後に、カバーをプラグに取り付けます。切り込みのあるカバーの盛り上がっている側はワイヤーを通します。 カバーの切り込みがプラグにロックされるまでカバーを押してください.
はんだ付けをする場合の組み立て方法
- 剥がしたテストリード部分をバナナプラグの穴に通してはんだ付けします。
- はんだ付けして冷却した後、カバーをプラグに取り付けます。切り込みがあるカバーの盛り上がっている側に、ワイヤーを通します。カバーの切り込みがプラグにロックされるまで、カバーを押してください。