"ラッチアップ "とは、デバイスの電源ピンとグランドの間に低インピーダンスパスが発生する状態のことです。この状態は、トリガイベント(電流注入または過電圧)によって引き起こされますが、一度トリガされると、トリガ条件がなくなった後も低インピーダンスパスは残ります。この低インピーダンスパスは、過大な電流レベルによるシステムの混乱や壊滅的な損傷を引き起こす可能性があります。アプリケーションの回路設計段階では、デバイスに印加される電圧および電流レベルが常に絶対最大定格に準拠していることを確認してください。
以下のような提案を実施することで、ラッチアップトラブルを防ぐことができます。
-
電源投入時のシーケンスでラッチアップが発生している場合は、ダイオード を VDD と直列に接続してください。
デバイスのデジタル入力または出力がいつでもVDDを超える可能性がある場合、VDDに直列に接続されたダイオード(1N914など)がSCRの動作とその後のラッチアップを防止します。ダイオードにより寄生ラテラル-PNP トランジスタのベース電流が VDD ピンから流出するのを防ぎ、SCR のトリガを防止するためにラッチアップが起きません。

-
DGND(デジタルグランド)とデバイスの入力および出力のそれぞれに ショットキーダイオード を VDD と直列に接続してください。
デバイスのデジタル入力と出力がいつでもDGNDを下回る可能性がある場合、それらの入力または出力からDGNDに接続されたショットキーダイオードは、負の電圧を-0.3ボルトから-0.4ボルトに効果的にクランプします。これにより、寄生NPNトランジスタのエミッタ・ベース・ジャンクションがオンになるのを防ぎ、SCRのトリガも防止します。

-
DGNDとAGND間にショットキーダイオードを接続
DGND の電位が AGND を 0.3 ボルト以上上回ることがある場合、デバイスの 2 つのピン間に配置されたショットキーダイオードは、関連する寄生 NPN トランジスタの導通を防ぎます。これはラッチアップに対する追加の保護を提供します。また、先ほど述べたものと逆方向で並列に接続された追加のダイオードは、DGNDとAGNDの反対方向へのクランプを提供し、デバイスに注入されるデジタルノイズを最小限に抑えるのに役立ちます。