ケーブルの話をするときの「曲げ」とは、ケーブルに張力がかかっているときに、ケーブルを位置決めしたり、曲げたりすることです。ケーブルを設置する際には、ケーブルに作用する機械的な力を制限し、その物理的および電気的特性が期待される耐用年数を通して維持されるようにすることが目的です。これの重要な仕様は、ケーブルの指定された曲げ半径であり、ケーブルが永久的な損傷を受けることなく、どれだけきつく曲げることができるかの尺度です。
非シールドケーブルは、シールドケーブルよりもきつい曲げに耐えることができます。 これは、らせん状に巻かれた金属シールドテープを備えたケーブルに特に当てはまります。 これらのテープが鋭く曲がりすぎると、分離したり、ねじれたりして、絶縁体に食い込む可能性があります。
上記の表に示されているように、最小曲げ半径は通常、曲げられるケーブルの直径の倍数として指定されます。 この数値は、180度の曲げで測定されます。つまり、ケーブルが完全に後方に曲げられ、もとのケーブルに平行な場合です。 この曲げを行い、ケーブルの2つの平行なセクションが仕様が示すよりも互いに近い場合(上記の表では、ケーブル全体の直径の4倍から12倍)、ケーブルが損傷する可能性があり、その性能は保証されなくなります。
上記の表に示す最小曲げ半径は、定格600V以上のケーブルはNEC 300.34、タイプMCケーブルは330.24、タイプTCケーブルはNEC 336.24に準拠しています。その他の構造について示された値は、NEC および ICEA の推奨事項では定義されていません。
UniShield は独自の構造のため、NEC には曲げ半径に適用できる値はありませんが、ANSI/ICEA S-93-639/NEMA WC 74-2000 に準拠して、単線の場合は 8 倍、複数ケーブルや多心ケーブルの場合は、個々の導体の直径の 8 倍、またはケーブルアセンブリの全直径の 5 倍のいずれか大きい方を推奨しています。