AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?

질문: AC 입력 단자와 DC 입력 단자에서 과전압 및 과전류 보호 부품을 선택할 때 큰 차이가 있나요?
답변: 차이가 있습니다. AC 또는 DC 전압이 높을수록 그 차이는 더 커집니다.

본 게시글은 AC(교류) 및 DC(직류) 전원의 입력 단자에 대한 과전압 및 과전류 보호 소자 선택에 있어서의 차이에 대한 것으로, 여기에 포함되는 보호 소자에는 퓨즈, 배리스터, MOV, 회로 차단기 외 기타 다양한 회로 보호 부품들이 있습니다.

  • AC와 DC 간에는 과전압 및 과전류 보호 소자 선택에 실질적인 차이가 있으며, 이러한 차이는 전압이 높아질수록 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

  • 예를 들어, 고전압 상황에서 AC 전압은 주기적으로 변화하며, 최대 전압은 다음 공식으로 구할 수 있습니다.
    RMS 값으로부터 AC 전압의 피크 전압을 계산하는 공식
    이 피크 전압이 과전압 보호 소자 선택에 영향을 줍니다. AC 회로에 MOV를 사용할 경우, MOV가 견딜 수 있는 피크 전압과 AC 주기 내에서의 응답 특성을 고려해야 합니다. 반면, DC 회로에서는 MOV의 DC 전압 내성이 주요 고려 대상입니다.

  • 과전류 보호 측면에서, AC 전류는 주기적으로 변화하므로, 인덕터와 커패시터 같은 부품에서 리액턴스를 발생시킵니다. 퓨즈를 예로 들자면, AC 전류의 유효값과 피크값 간의 관계가 퓨즈의 동작 특성에 영향을 줍니다. DC 회로의 경우, 전류는 비교적 안정적이기 때문에, 퓨즈 선택 시 DC 전류의 크기가 주요 고려 요소입니다. 고전압 AC 및 DC 회로에서는 이러한 특성 차이가 더욱 명확하여 소자 선택에 있어서 큰 차이를 만듭니다.

Littelfuse의 회로 보호 부품

Littelfuse의 회로 보호 부품은 고주파 특성 측면에서 정전 용량, 동적 저항 등을 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 다양한 정밀 전자 장치에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 이 부품들은 업계에서도 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.

Littelfuse 회로 보호 부품 기술 관련 추가 Q&A:

I. 부품 특성과 관련된 질문들

  1. 가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
  2. 차량 충전 솔루션의 기술적 혁신, Littelfuse의 새로운 조합 MOV + SIDACtor® 사이리스터
  3. Littelfuse 회로 보호 부품에서 I²t의 I는 어떤 종류의 전류인가요?
  4. 가스 방전관(Gas Discharge Tubes, GDT)과 금속 산화물 배리스터(Metal Oxide Varistor, MOV)의 차이점은 무엇인가요?

II. 제품 선택과 관련된 질문들

  1. 과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
  2. Littelfuse의 과전류 보호 퓨즈는 자동 복귀 기능이 있나요?
  3. AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?
  4. PTC 리셋 가능 퓨즈와 금속 퓨즈는 언제 사용해야 하나요?
  5. 표면 실장 퓨즈와 스루홀 퓨즈 간 주요한 차이가 있는 파라미터에는 무엇이 있나요?
  6. 일반적으로 어떤 상황에서 AC 퓨즈를 DC 회로에 직접 사용할 수 있나요?
  7. 빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?

III. 적용 사례와 관련된 질문들

  1. 과전류 및 과전압 보호를 위해 일반적으로 고려해야 할 설계 사항은 무엇이 있나요?
  2. 가스 방전관은 주로 어떤 분야에 적용되며, 극성이 있나요?
  3. 충전 스테이션에서도 AC/DC 전원 입력에 대한 과전류 및 과전압 보호가 사용되나요?
  4. Littelfuse 회로 보호 부품은 과전압 및 과전류로부터 보호할 수 있나요?
  5. 퓨즈의 방폭 테스트는 어떻게 이해해야 하나요?
  6. 시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?


영문 원본: The difference in the selection of overvoltage / overcurrent between AC and DC input terminals?