빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?

질문: 퓨즈 시스템의 응답 시간을 빠르게 하기 위해 여러 개의 소용량 퓨즈를 병렬로 사용할 수 있나요?
답변: 일반적으로 퓨즈를 병렬로 연결하면 퓨즈 시스템의 정격 전류를 증가시킬 수 있습니다. 그러나 용단 속도는 T-C 곡선과 I²t에 의해 결정됩니다.

  • 일반적인 상황에서 퓨즈를 병렬로 연결하면 전체 정격 전류가 증가합니다. 병렬 회로의 총 전류는 각 분기 전류의 합이기 때문입니다. 퓨즈의 경우, 병렬 연결 후 견딜 수 있는 전류의 상한이 늘어납니다.
  • 용단 속도에 영향을 주는 핵심 요소는 T-C 곡선(시간-전류 특성 곡선)과 I²t(Joule integral, 줄 적분)입니다.

예시:

DigiKey 제품 번호 WK6213BK-ND
제조업체 Littelfuse Inc.
제조업체 제품 번호 38216300410
제품 세부 정보 6.3 A 250 V AC DC 퓨즈 기판 실장(카트리지형 제외) 스루홀 방사형, 캔, 수직형
규격서 규격서

규격서에 따르면, T-C 곡선은 아래와 같습니다.

T-C 곡선은 다양한 과전류 조건에서 퓨즈가 끊어지는 데 필요한 시간을 나타냅니다. 이 곡선을 통해 전류 크기와 용단 시간의 관계를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

  • I²t는 에너지와 관련된 파라미터로, 일정 시간 동안 퓨즈를 통과할 수 있는 전류 에너지의 양을 반영합니다.

DigiKey 웹사이트에서 I²t 파라미터를 쉽게 확인할 수 있습니다.

이 파라미터는 퓨즈가 끊어질지 와 용단 속도를 판단하는 데 매우 중요합니다. 즉, 단순히 소용량 퓨즈를 병렬로 연결하는 것만으로는 용단 응답 시간에 거의 영향을 미치지 않으며, 빠른 용단이라는 목적을 쉽게 달성할 수 없습니다. 이러한 핵심 파라미터들도 함께 고려되어야만 합니다.

Littelfuse의 회로 보호 부품

Littelfuse의 회로 보호 부품은 고주파 특성 측면에서 정전 용량, 동적 저항 등을 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 다양한 정밀 전자 장치에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장합니다. 또한, 이 부품들은 업계에서도 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.

Littelfuse 회로 보호 부품 기술 관련 추가 Q&A:

I. 부품 특성과 관련된 질문들

  1. 가스 방전관(GDT)은 어떻게 분류되나요?
  2. 차량 충전 솔루션의 기술적 혁신, Littelfuse의 새로운 조합 MOV + SIDACtor® 사이리스터
  3. Littelfuse 회로 보호 부품에서 I²t의 I는 어떤 종류의 전류인가요?
  4. 가스 방전관(Gas Discharge Tubes, GDT)과 금속 산화물 배리스터(Metal Oxide Varistor, MOV)의 차이점은 무엇인가요?

II. 제품 선택과 관련된 질문들

  1. 과전압 보호를 위해서는 금속 산화물 배리스터를 어떻게 선택해야 하나요?
  2. Littelfuse의 과전류 보호 퓨즈는 자동 복귀 기능이 있나요?
  3. AC 및 DC 입력 단자에서 사용할 과전압/과전류 보호 부품을 선택할 때 어떤 차이가 있나요?
  4. PTC 리셋 가능 퓨즈와 금속 퓨즈는 언제 사용해야 하나요?
  5. 표면 실장 퓨즈와 스루홀 퓨즈 간 주요한 차이가 있는 파라미터에는 무엇이 있나요?
  6. 일반적으로 어떤 상황에서 AC 퓨즈를 DC 회로에 직접 사용할 수 있나요?
  7. 빠른 용단을 목적으로 소용량 퓨즈를 병렬 연결하여 사용할 수 있나요?

III. 적용 사례와 관련된 질문들

  1. 과전류 및 과전압 보호를 위해 일반적으로 고려해야 할 설계 사항은 무엇이 있나요?
  2. 가스 방전관은 주로 어떤 분야에 적용되며, 극성이 있나요?
  3. 충전 스테이션에서도 AC/DC 전원 입력에 대한 과전류 및 과전압 보호가 사용되나요?
  4. Littelfuse 회로 보호 부품은 과전압 및 과전류로부터 보호할 수 있나요?
  5. 퓨즈의 방폭 테스트는 어떻게 이해해야 하나요?
  6. 시간 지연 퓨즈의 타이밍을 어떻게 정확하게 알 수 있나요?


영문 원본: Can the method of paralleling small-capacity fuses be used to achieve the purpose of fast fusing?