双方向 LEDには2本のリード線があります。電圧は、一方の色には順方向バイアス、もう一方の色には逆方向バイアスになります。各色はそれぞれ別個の発光ダイオードであるため、各色には異なる電圧を必要とする場合があります。
コモンアノード LEDには 1 つのプラス(+)リード線があり、他のリード線はマイナス(-)です。双方向LEDと同様に、各色はそれぞれ別個の発光ダイオードであるため、各色には異なる電圧が必要になる場合があります。
コモンカソード LEDは、1本のリード線がマイナス(-)で、もう1本のリード線がプラス(+)です。双方向LEDやコモンアノードLEDと同様に、各色が別個の発光ダイオードであるため、各色で異なる電圧を必要とする場合があります。
DigiKeyの多色パネルインジケータ、パイロットライトには、双方向、共通アノード、共通カソードのリード構成もあります。