この記事では、ヘッド、駆動部の形状、座面の違いに焦点を当てて、さまざまな種類のネジとボルトを視覚的に説明します。締め付けヘッドがデバイスと接触するのは、「座面」またはヘッドの下側です。引っ張り強度を高めるために、ボルトやネジの頭の下に肩部を設けて、部分的にネジを切っているものがあります。
ここでは、その種類をご紹介します。
ボルト – 外側にネジ山があり、穴に通して特定のトルク仕様でナットで固定するタイプの留め具です。最も一般的なヘッドタイプは六角(Hex)です。その他、スペード、四角(Square)、キャリッジ(Carriage)、T型、U型、アイ(Eye)などのヘッドタイプがあります。用途に応じて、ネジの種類は並目(UNC)と細目(UNF)があります。
キャップスクリュー - ボルトに似ていますが、より厳しい公差を持っています。これらもまた、嵌合相手と固定する外部スレッドを持っています。六角形のヘッドを持つタイプは「六角穴付きボルト(Hex Finished bolts)」とも呼ばれます。
小ネジ(機械ネジ) - 通常、精密な用途に使用されます。ナットを使用する場合と、装置のネジ穴を使用する場合があります。ネジ山はシャンク(軸部)全体で均一な直径です。プラス、マイナス、ヘックス(六角)などの頭部にビットを合わせ頭部を回転させ、装置にねじ込むことで装置に固定されます。ネジのサイズは細目と並目の2種類あります。ネジは精密な金型で冷間圧延されたものと、シャンクに機械加工を施したものがあります。
パネルネジ(panel screw) - 頭部の下に、ねじ切りされていない部分とねじ切りされた部分があります。ねじ切りされていない部分は、機器のパネルにネジを自由に取り付けることができます。
タッピングネジ(Sheet Metal Screw) - 不均一なネジ山を持つセルフタッピングまたはセルフスレッドの留め具です。
肩付きネジ(Shoulder Screw) - これは、頭の下のシャンクにネジ山のない部分がある留め具です。 滑らかなセクションがあるため、ベアリング、プーリー、グロメットなどで簡単に使用できます。
つまみネジ(Thumb Screw) - 親指と他の指を使って回すことができる頭部を持つネジです。
止めネジ(Set Screw) - 頭部のない完全にねじ切りされたネジで、他の物体に対して、または他の物体の中に保持するために使用されます。
似たような記事をご紹介します。
スレッドサイズには2つのパラメータ:外径とピッチがあります。外径はスレッドの最大直径です。ピッチはスレッド間の距離です。
[gaui] [screw1]
一般に、業界のスレッドサイズに使われる2つの国際規格があります。すなわち、UTS(ユニファイねじ規格)とISOメートル規格(国際標準化機構メートルねじ)です。
UTS: 外径とピッチが1組のコードで表されます。
例えば、# 4-40, あるいは ¼ "-20; この2つの主パラメータはインチで測定されます。
コードの最初の部分は外径を表します。
外径が0.25インチ以上の場合、分数で表記されます。
0.25インチ未満の場合は別の方法で、記号「#」と1桁の数字で表記されます。
コードの2番目の部分はピッチを表し、コードとしてTPI (Threads Per Inch :1インチあたりのねじ山の数)値を使用します。
例えば、Keystone Electronics の9906 モデルでは、スレッドサイズが#8-32で表記され、8は外径が0.1640インチ、32はピッチが0.03125インチを意味します。
I…
I suspect that I am not the only 3D artist that has take inspiration from other 3D artists out there. This is common practice and encouraged in the community. While I have gained a lot of knowledge, I have also made discoveries of my own and have come up with a lot of my own solutions that I would like to share in return.
One of those solutions is this particular set of parts that I make sure to keep in stock, both at home and at work. I find that nearly all things I design when used with these…
お尋ねのロックワッシャーとは何でしょう?
ワッシャーとは、金属あるいは非金属の材料からできており、ナットやボルトのような止め金具の下に配置されます。主にリークを防止したり、単に何かが振動で緩まないようにするために使用されます。
それに加えて、ワッシャーは穴とか接合部に働く圧力量を分散するのを助けるようにも使用されます。
ロックワッシャーは、振動や摩擦で緩みがちな留め具用として製造されています。それには多くの異なるタイプがありますが、それらのすべては同じ目的を達成しようとしています。それは、留め具を決まった場所に固定することです。
ワッシャーの寸法は、ヤードポンド法あるいはメートル法で表すことができます。もし、お客様が特定のサイズのものをお持ちでないなら、ほとんどのメーカーはお客様の用途にあったワッシャーをカスタム生産できます。ワッシャーは、ANSI、SAE、USSやJISのサイズにも準拠できます。
私たちは現在、スプリットロック型、シール型、内歯型、外歯型、平型、そして平型保持型を扱っています。下記にそれぞれがどのような物かまたその用途について説明します。
スプリットロ…
オリジナル・ソース(英語)