負荷の種類とその突入電流特性、およびスイッチング周波数は、リレー、コンタクタ、スイッチの接触溶着を引き起こす重要な要因です。特に突入電流を伴う負荷の場合は、定常状態と突入電流を測定してください。そして、十分な安全マージンが得られる製品を選択してください。また、リレーによっては、COMとNOの極性によって電気的寿命が影響を受けるため、実際に使用される極性を確認してください。
図1: 典型的な負荷とその突入電流の関係。
- スーパーキャパシタまたはウルトラキャパシタは、初期にはショートとして機能するため、リストには記載されていません。 スーパーキャパシタの初期充電を参照してください。
図2:負荷突入電流の波形と時間
リレーの接点回路に100~300mの長い電線を使用する場合、電線間に存在する浮遊容量による突入電流が問題となる場合があります。接点に直列に抵抗(約10~50Ω)を追加してください。
図3:浮遊容量と抵抗を考慮した等価な長線路回路
リレー接点のスイッチングが交流電圧の位相と同期している場合、電気的寿命の低下、接点溶着、または接点材料の転移によるロッキング現象(不完全なリリース)が発生する可能性があります。そのため、実際のシステムで動作しているリレーを点検してください。ただし、問題が発生した場合は、適切な位相を使用してリレーを制御してください。
図4:交流負荷のスイッチングにおける位相同期の考えられる問題
出典 - Panasonic General Application Guidelines
関連コンテンツ:
スーパーキャパシタの初期充電
Relay Contact Protection Circuits
リレー、スイッチ、電気接点全般について
一般的なコンタクトの基材
Tips for Relay Operation
DigiKeyのリレーのすべてはこちらをクリック