Microchipのeバイク技術に関するQ&A:安定性を確保するために監視が必要なものは何ですか?

Q:eバイクの安定性を確保するために、どのような要素を監視する必要がありますか?

A:位置信号フィードバック、相電流出力、バス電圧、バス電流、パワートランジスタ温度、モータ温度、バッテリ側の関連データです。


eバイクの安定性制御は、基本的に主要な物理量のリアルタイム監視に依存し、「検知-決定-実行」の閉ループシステムを構築することで、モータ出力、エネルギー配分、安全保護が常に制御可能な状態にあることを保証します。

1. ドライブシステムの安定性:モータ出力と負荷のダイナミックマッチング

位置信号フィードバック

これは、モータローターのリアルタイムの角度と速度(例えば、永久磁石同期モータの電気角)を直接反映し、FOC(Field Oriented Control:磁界方向制御)を実現するコントローラの中核となるものです。
位置信号が失われたり、不正確な場合、コントローラは同期した電圧ベクトルを正確に出力することができず、トルク変動や速度暴走(突然の揺れやストールなど)を引き起こし、走行安定性に重大な影響を及ぼします。

相電流出力(ステータ三相電流)

この要素はモータの実際の出力状態をリアルタイムに反映し、トルクに直接関係します(PMSMのトルク式:T ∝ Iq、 ここでIqはq軸電流)。
監視の目的は以下です。

  1. 過電流によるモータまたはパワーデバイスの焼損を防止する。
  2. 電流クローズドループ制御(PI制御)により、実際の電流が指令電流に確実に追従するようにし、異常なトルク出力(加速時のトルク不足や減速時の不安定なブレーキなど)を回避する。

バス電圧(DCバス電圧、例:インバータ入力電圧)

バス電圧は直流側(バッテリ/コンデンサ)の電源状態を反映し、インバータ出力の電圧振幅に直接影響します(PWM変調の電圧範囲はバス電圧によって制限されます)。
バス電圧が急激に低下した場合(バッテリ切れ、ケーブルの接触不良など)、モータの出力トルクは急激に低下します。電圧が急激に上昇した場合(回生ブレーキ時の過充電など)、パワーデバイスの故障を引き起こす可能性があります。リアルタイム監視により、トルク制限やシャットダウンなどの保護機能を作動させ、システムの安定性を維持することができます。

バス電流(DC側入力電流)

バス電流は、ドライブシステム全体のエネルギー入力強度を反映し、モータ消費電力とバッテリ放電能力に直接関係します。
例:急加速時に過大なバス電流が流れると、バッテリの過放電(耐用年数に影響)を引き起こしたり、バッテリ保護ボードの過電流カットオフ機能が作動して電源が遮断されたりします。モニタリングによって最大電流を制限し、出力とバッテリの安全性のバランスをとることができます。

2. ハードウェアの安全・安定性:デバイスの故障と熱暴走の防止

eバイク用パワーデバイス(IGBT、モータなど)は、高負荷時の過熱により破損しがちです。温度監視は、ハードウェアの故障による安定性の低下を回避する鍵となります。

パワートランジスタの温度(IGBT、MOSFETのチップ温度など)

パワーデバイスには導通時の損失(スイッチング損失、導通損失)があり、これらは熱に変換されます。過度の高温はデバイスの破壊(熱破壊)を引き起こし、インバータの故障やモータの駆動不能に直結します。
監視目的:温度が閾値に近づくと、コントローラは積極的にトルクを低下させ(スイッチング周波数または電流を低下させる)、デバイスの負荷を下げ、過熱による損傷を回避します。

モータ温度(ステータ巻線またはハウジング温度)

モータの運転中、巻線抵抗は温度上昇とともに増加し(銅損を増加させます)、永久磁石は高温で減磁する可能性があります(恒久的なトルクの低下をもたらします)。
監視目的:過熱によるモータの性能低下や永久的な損傷を防止します。例えば、モータが安全な温度範囲内で動作するように、長時間の温度上昇中に減速保護を作動させます。

3. エネルギーシステムの安定性:バッテリとeバイクのエネルギーフローのバランス

バッテリはeバイクのエネルギー源であり、その状態は出力の継続性と安全性に直接影響します。監視する主要データは以下の通りです。

  • バッテリのSOC(State of Charge:充電状​​態): 残りの充電量を指し、過放電(低充電による突然の電圧低下と電源中断)や過充電(充電中)を回避するために使用されます。
  • バッテリSOH(State of Health:劣化状態): バッテリの経年劣化の度合いを表します。経年劣化したバッテリは充放電能力が低下するため、コントローラはバッテリが十分な電流を供給できないことによる電力不足を避けるため、SOHに応じて最大出力電力を調整する必要があります。
  • バッテリセルの電圧と温度: 単一のバッテリセルの過電圧/低電圧(バッテリパック全体の寿命に影響します)、または局所的な過熱(熱暴走や火災の危険のトリガとなります)を防止します。
  • バッテリ回路電流: バス電流と連動し、充電/放電電流がバッテリの安全閾値(ピーク放電電流、連続電流など)を超えないようにします。

要約:多要素監視による「安定性保護ネットワーク」の構築

これらの監視要素は単独で存在するのではなく、コントローラのアルゴリズムを通じて相乗効果を形成します。

  • 位置信号 + 相電流 → 正確なモータトルク出力を確保(ダイナミック応答安定性)
  • バス電圧 + バス電流 + バッテリデータ → エネルギー供給と消費のバランスを確保(エネルギーの安定性)
  • パワートランジスタの温度 + モータの温度 → ハードウェアが安全な閾値内で動作していることを確認(ハードウェアの安定性)

FOCに関連するその他のコンテンツ

関連製品:

その他の関連するMicrochipのeバイク技術のQ&A:




オリジナル・ソース(English)